This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663可使用与 tps2595类似的背靠背电流来实现双向电流限制

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2595, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995766/tps1663-tps1663-can-use-back-to-back-similar-with-tps2595-for-bidirectional-current-limit

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2595LM5069

你(们)好  

客户想要确认 TPS1663可以使用与 tps2595类似的背靠背方法来实现双向电流限制。μ A

电压为12节电池50.4VDC、电池1可以为电池2充电、也可以相反

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    由于 TPS1663缺货、因此如果 TPS1663在这种情况下可以使用、请建议使用另一个等效器件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doung:

    欢迎使用 E2E!

    其他选项是基于外部 FET 的热插拔控制器解决方案。 如  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9061-q1.pdf 中的图24所示、您可以连接高压控制器 LM5069 以实现双向过流保护。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    正如我在阅读 LM5069数据表时所看到的、该器件使用电阻器进行电流限制。 您确定 LM5069可以使用 与 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9061-q1.pdf 中的图24类似的 方法来实现双向电流限制吗?

    非常感谢、  

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doung:

    尽管我们从未在背对背配置中进行过测试、但 LM5069应该可以解决任何问题。 我建议您获取 EVM 并验证其概念。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    LM5069是否支持在 OVC 后自动重试? 能否在不重启电源的情况下重启 LM5069?

    BRS、

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doung:

    根据 型号 LM5069-1或 LM5069-2、LM5069不会因过压而闭锁、而只会因过流事件闭锁。

    LM5069-1闭锁、 LM5069-2自动重试

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    LM5069-2缺货。 我可以使用来自外部 MCU 的自动重试控制来控制 LM5069-1吗? 在本例中、我如何知道 LM5069-1何时处于 OVC 闭锁状态? 我使用 LM5069-1进行双向电流限制 、如以下链接 e2e.ti.com/.../lm5069-bidirectional-switch-for-capacitive-load---schematic-review 所示。

    谢谢、

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doung:

    对于  OVC、两种型号的 LM5069-1和 LM5069-2都不会闭锁。  

    LM5069-1针对过流故障闭锁、而 LM5069-2针对过流故障自动退出。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    感谢你的帮助。 我真的需要您的支持。  
    您能解释一下 OVC 和 OVC 故障之间的区别吗? 我该怎么做?LM5069何时处于 OVC 故障和闭锁状态、何时处于 OVC?  

    BRS、

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doung:

    OVC 是指过压保护或过压保护或过压故障。  您的系统是否需要过压保护?   

    或者您只需要在两个方向上提供过流保护?

    如前所述、LM5069-1和 LM5069-2 都不会因过压故障而闭锁。  

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我是说 OVC 过流。 我只需要在两个方向上进行过流限制、并进行自动重试。  

    可以帮帮我吗?

    此致、  

    Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM5069-2型号