This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要将恒定电流输入转换为恒定电压输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996762/need-to-convert-constant-current-input-to-a-constant-voltage-output

主题中讨论的其他器件:TPS61165

我们的产品使用7英寸 LCD 显示屏。 为了驱动背光 LED、我有两个 TPS61165 LED 驱动器。 该显示屏将停产、可行的备选器件具有需要12VDC ~500mA 电源的内部恒流 LED 驱动器。 我不想更改我们的设计、而是使用转换电路从 TPS61165驱动器获取输出、并在500mA 时转换为12VDC。 是否有符合此要求的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉、我们没有此类参考设计。 我认为可以为 TPS61165输出恒定电压。 您可以设置适当的电阻 器来代替 LED 以获得12V 电压。