This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:下载 TI-Fusion-Digital-Power-Designer -2.0.50

Guru**** 2814585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995784/ucd3138-ti-fusion-digital-power-designer--2-0-50-download

器件型号:UCD3138

尊敬的先生:

我们的客户正在申请旧版本的 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.50。   请您再次与我分享该链接吗?

感谢您的大力支持!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我是否可以询问客户想要该版本而不是最新版本的原因? 我想看看最新版本是否能更好地支持他们的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    客户可以使用 TI-Fusion-Digital-Power-Designer-2.0.50将 CCS3.3成功转换为 CCS6 、但后者不能。

    请您再次与我们分享2.0.50链接吗?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请从此处下载该版本: https://txn.box.com/s/zr8o1ajb8qlwtxb2mzhtcg5m31688s54

    我想在最新版本中解决这个问题。 他们是否发现 EVM TI 代码存在此问题、或者他们是否可以提供更多信息、我将对此进行探讨。