This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:CAN#39;t generate 15V ->在 Webench 上提供13.2V 0.215mA

Guru**** 2525540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996816/tps560430-can-t-generate-15v---13-2v-0-215ma-on-webench

器件型号:TPS560430

你(们)好  

我尝试在 Webench 上模拟 TPS560430、条件如下。

15V -> 13.2V 0.215mA ℃μ A

但它显示超出了占空比。  

从下面的帖子中 、我认为 Dmin 和 Min-ton 是满意的。  

您能帮您了解问题所在的位置吗? 谢谢。

https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/851971/webench-tools-tps560430-design-cannot-be-created-warning-in-webench?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS560430%252520webench#

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    在1.1MHz 下、15V 至13.2V 的 Toff 时间约为100ns、这与 Toff-min 典型值完全相同、您需要为此应用增加 Vin、否则实际开关频率将会降低。

    B R
    Andy