This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:TPS61096A 的 Vosns 导通和 FB 采样特性

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996383/tps61096a-vosns-turning-on-and-fb-sample-characteristics-of-tps61096a

器件型号:TPS61096A

您好,

    我的问题是:

1) 1)如果产生输出电压、Vosns 何时开启?  TPS61096A 的 FB()引脚7是否在 Vosns 的打开和保持时间内始终采样?

2) 是 Vosns 的    ,和保持时间固定或可变(我实际上测试了 Vosns 的打开和保持时间大约为10us)?Vosns 的打开和保持时间与输出负载(之间的关系是什么、例如,如果输出负载较重打开和保持时间 的 Vosns 将增加或减少?如果 输出负载较轻,Vosns 的打开和保持时间将增加或减少?)μ s

   非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    FB 输入是模拟电路、因此在 Vosns 保持期间始终感测到 FB。

    2. Vosn 的开启和保持时间将随负载而变化。 在重负载下、打开时间更短、在轻负载下、打开时间更长。  

    您的应用有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,李嘉柏,

        感谢您的回复!

        在我的应用中、 TPS61096A 的总功耗非常重要。    我想大致计算  Vosns 和 GND 之间电阻的功率耗散、以便能够评估 TPS61096A  电源系统总功率耗散中电阻功率耗散的百分比。

        那么、当负载电流介于1mA 和10uA 之间时、您能给我一个 Vosn,的大致最大和最小打开和保持时间吗?

       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    遗憾的是、没有好的方法来计算开/关时间。 实际上、反馈电阻器对效率的影响不大。 我建议应用 EVM 来评估此类条件下的效率。 谢谢!