This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460EVM:能否将 LMQ61460EVM-400k 用于 LMQ61460AASRJRR?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460EVM, LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996598/lmq61460evm-can-i-use-lmq61460evm-400k-for-lmq61460aasrjrr

器件型号:LMQ61460EVM
主题中讨论的其他器件: LMQ61460-Q1

大家好、

LMQ61460EVM-400k 的说明显示"LMQ61460EVM 评估模块(EVM)是一个经全面组装和测试的电路、用于评估 LMQ61460-Q1同步降压转换器。"

当我们想要评估 LMQ61460AASRJRR 时、TI 建议从  LMQ61460-Q1替换器件?

还是该 EVM 能够用作 LMQ61460AASRJRR 评估?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    汽车级和商用级器件运行且具有完全相同的规格。 唯一的区别是 LMQ61460-Q1经过了额外严格的测试、符合 AEC-Q100标准。 因此、您可以预期 LMQ61460AASRJRR 具有与 LMQ61460-Q1器件类似的性能。  

    此致、

    Jimmy