主题中讨论的其他器件:ADS1100、 INA190
大家好、
我们 打算在其中一个 OUT 电路设计中使用以下芯片
- TPS7B83 150mA、40V 低压降稳压器。
- ADS1100 自校准16位模数转换器。
- INA190具有使能功能的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器。
您能否向我们提供有关如何将这些芯片安装到试验电路板或 PCB 上的任何信息、或以任何其他方式构建完整电路的信息?
如果有任何可容纳这些芯片的 PCB、请推荐我们。
下图供参考。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们 打算在其中一个 OUT 电路设计中使用以下芯片
您能否向我们提供有关如何将这些芯片安装到试验电路板或 PCB 上的任何信息、或以任何其他方式构建完整电路的信息?
如果有任何可容纳这些芯片的 PCB、请推荐我们。
下图供参考。

您好、Kaushik、
对于 DCY 中的 TPS7B83、我建议在尝试通过试验电路板进行连接之前获取通用 EVM 之一、因为 LDO 需要靠近引脚的输入和输出电容器。
https://www.ti.com/tool/MLTLDO2EVM-037
此致、
Jason Song
高斯基、
对于 INA190、将其中一个器件连接到试验电路板的一种简便方法是对采用引线式封装(SOT23-8或 SC70-6)的器件进行采样、然后使用快速适配器进行此类封装。 例如、这里有一个适用于 Digi-key 上的 SC70-6的选项 。 确保在使用适配器时、此类适配器的间距与引脚匹配。 以下是 INA190数据表中 SC70-6封装的封装数据:

正如 Jason 提到的 LDO、如果 您打算这样做、请确保通过试验电路板(Vs 上的去耦电容等)遵循数据表中的建议。
ADS1100将是这里的挑战。 我正建议 ADC 团队就此提出建议、但对于这个复杂的器件、我相信 EVM 很可能是他们的建议。