This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B83-Q1:TPS7B83、ADS1100、INA190

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1100, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993882/tps7b83-q1-tps7b83-ads1100-ina190

器件型号:TPS7B83-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1100INA190

大家好、

我们 打算在其中一个 OUT 电路设计中使用以下芯片  

  • TPS7B83 150mA、40V 低压降稳压器。
  • ADS1100 自校准16位模数转换器。
  •  INA190具有使能功能的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围、精密电流检测放大器。

您能否向我们提供有关如何将这些芯片安装到试验电路板或 PCB 上的任何信息、或以任何其他方式构建完整电路的信息?

如果有任何可容纳这些芯片的 PCB、请推荐我们。

下图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushik、  

    对于 DCY 中的 TPS7B83、我建议在尝试通过试验电路板进行连接之前获取通用 EVM 之一、因为 LDO 需要靠近引脚的输入和输出电容器。  

    https://www.ti.com/tool/MLTLDO2EVM-037

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、这三款芯片的安装选项是什么?  

    哪一个更可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高斯基、

    对于 INA190、将其中一个器件连接到试验电路板的一种简便方法是对采用引线式封装(SOT23-8或 SC70-6)的器件进行采样、然后使用快速适配器进行此类封装。 例如、这里有一个适用于 Digi-key 上的 SC70-6的选项 。 确保在使用适配器时、此类适配器的间距与引脚匹配。 以下是 INA190数据表中 SC70-6封装的封装数据:

    正如 Jason 提到的 LDO、如果 您打算这样做、请确保通过试验电路板(Vs 上的去耦电容等)遵循数据表中的建议。  

    ADS1100将是这里的挑战。 我正建议 ADC 团队就此提出建议、但对于这个复杂的器件、我相信 EVM 很可能是他们的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1100没有 EVM、但它采用简单的 SOT23封装。 TI 提供的 DIY EVM 板可用于支持该器件。 DIY EVM 在 SOT23和其他封装中提供插接板、并留有用于分接头或 SMA 连接的空间。  

    此致

    Cynthia