This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 12V 电池充电

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991818/bq24650-bq24650-12v-battery-charging

器件型号:BQ24650

大家好、  

当前在 将 BQ24650 连接 到12V 7A SLA 电池(和12V 25A)时遇到问题

是否有人遇到过这个问题或遇到过? 我们的目标是在 VFB > VRECH 之前以5A 恒定电流充电。

BQ24650EVM 很有帮助、但未解决主产品的最大充电问题。

我使用了器件的公式以及 bqstroller 计算 tools_V1.5.xls 来确认我的计算结果。

配置为 L1 = 2.2uH 和40uF。 R6 = 0.006R

之前、L1 = 10uH、20uF  R6 = 0.006R

请参阅基于的 SLUU444A 中的图8  

  • 单电池 = 10.78VDC (未连接)
  •   连接到电池端子时、电压上升至12.20VDC 并上升(稳定恒定电流0.467A)(5.6W)。
  • 开关输出为~600Hz、干净的方波。
  • STAT1 =充电
  • TS = 1.966VDC
  • 太阳能输入= 21.8V ~333mA (7.2W)
  • 8.3.3电池电流调节 = ICHARGE = 6.667A
  • 8.3.4电池预充电= 0.667A
  • 8.3.9转换器运行= 16.97kHz
  • 无 RTC。

SLUSA75A - 图14。 bq24650的运行流程图、我们似乎处于(调节快速充电电流状态)

不确定  这是否是我们使用 BQ24650所能达到的最佳效果?

作为单独 的测试、 我们设置了一个像 slva437a.pdf 这样的电路(图2 -用于脉冲充电的 Sch)、以查看它是否增加了充电速率。

RP-T = 499k

Rb = 100k

RP-B = 5M Ω

VBULK = 12.78VDC

VRECH = 12.27VDC

这也不会改变充电率


如果您有任何建设性的帮助、感谢您抽出宝贵的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您在 VFB 引脚上观察到什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、  

    我相信它是2.04VDC、低于2.1VDC 的 VFB

    谢谢

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

      您在 MPPSET 上观察到什么电压? MPPSET 环路可能处于活动状态。 该引脚上的电压将告诉我们这一点。 上述 VFB 电压告诉我们我们接近 CV 环路、但尚未处于 CV 环路中(最好验证这一点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、  

    抱歉 、需要新样片、天气不好。

    电池12VDC 7AH

    太阳能输入19VDC

    电池电压(连接前)= 10.15VDC

    电池电压(充电)= 11.11VDC

    电池充电电流0.280A

    REGN 5.98VDC

    BTST 17.40VDC

    MPPSET 1.198VDC

    TS 1.967VDC

    VbF 1.846VVDC

    状态1 -收费开

    STAT2 -充电关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果 MPPSET 为1.2V、这意味着充电器处于其输入电压调节环路中、并且正在主动调节充电电流以保持输入电压。 由于输入源无法提供所需的功率、因此您无法达到最大电荷。 如果您更改为直流电源、您应该会看到充电电流符合预期。