This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:当充电器处于软启动状态时、TS1无响应

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992846/bq78350-r1a-ts1-has-no-respond-when-charger-is-in-soft-start-condition

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

先生,您好:

我们参考 TIDA00792文档构建 BMS、当充电器处于软启动状态时、会出现问题。

请参阅 BMS 板中的电池组+电压波形。

CH1是 PACK+、Ch3是 TS1、我们看到 PACK+电压缓慢上升、TS1没有响应。

我们的原理图如下所示。

请为我们提供如何解决此问题的建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    此电路主要来自本文档中的示例(BQ769x0引导开关替代方案): https://www.ti.com/lit/an/slua769/slua769.pdf 

    TIDA 电路和文档中测试的示例存在一些差异。 最好审查文件中的详细讨论,以查看是否有适用的更改。

    我的同事编写了这份文件,明天就会休假回来,所以我可以请他提供任何其他建议。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    我检查了这些电路、但没有人能够帮助这种情况。

    您能否与您的同事核实有关此问题的任何想法?

    非常感谢您的帮助、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    从波形可以看出、充电器电压在30V 电压中达到20V、或在30ms 左右达到2/3、因此充电器的时间常数似乎大约 为30ms。  在电路中、C36和 R79的时间常数约为4.7ms。  充电器的变化速度可能会足够慢、以至于 FET 永远不会开启以引导 BQ76930。  您可能可以执行以下3项操作之一:

    • 更改导通电路的时间常数、使其比充电器的时间常数更长。  确保提供舒适的裕度。  C36为470pF、这可能会大得多、并且仍然是一个公共值。  
    • 更改电路、使 Q23由电压偏置:移除 C36并在 Q23栅极上添加一个下拉电阻器。  这将始终在电池接通或连接充电器时消耗电流、因此这不是一种有吸引力的解决方案。
    • 将电路更改为直流触发式充电器电压:将 C36更改为大电阻器。  这将要求充电器高于电池电压以触发电路。  如果充电器速度慢、电池充满电时可能不会发生这种情况、因此这可能不是可行的解决方案。  电阻器也是充电或放电的泄漏路径、因此它应该是一个大电阻器。  

    第一种解决方案可能是最好的、10nF 和10M 将提供100ms、100nF 和10M 将提供1s。 在充电器将电源升至足以打开 FET 的同时、任一种方案都应将栅极保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,您好:

    我们使用了您的建议并进行了一些测试。

    请参阅下图中的测试结果。

    我们使用了10nF+5.6Mohm、测试结果如下所示。

    我们 使用了10nF+7.6Mohm、测试结果如下所示。

    根据这两个测试结果、基准电压未超过1000mV、时基电压超过2000us。

    我们认为、这不是100%满足数据表要求。

    数据表意味着将保证启动时电压应超过1000mV。

    您是否会提供有关如何增加电压的建议?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    该电路被设计成施加 TS1电压、直到器件唤醒。  一旦部件在 REGOUT 处的电压处于唤醒状态、REGOUT 将打开 Q25 、电路将关闭到 TS1的电压。  这就是您在波形中看到的效果。  

    如果您希望 TS1信号持续更长时间、则可以实现从 REGOUT 到 Q25栅极的模拟或数字延迟。  您可以移除 Q25、但 TS1脉冲将持续到 Q23关闭。  如果这会干扰正在使用的 TS1样本、则可能会将 BQ78350置于保护状态。  检查您正在使用的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,您好:

    非常感谢您提供的有用信息。

    我们将 C36更改为10nF、R79更改为5.6Mohm、在 Q23的 VGS 上并联0.1uF。

    我们得到该波形、如下所示。

      

    您是否可以帮助检查每个唤醒事件的波形是否正常?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您似乎找到了一个有效的解决方案。  该电路将仅提供足以唤醒器件的脉冲。  一旦部件唤醒、它就会关闭脉冲。   如果器件未导通、则 Q25不会导通、电路会等待器件唤醒。