This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:用于校准输出电压的选项

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996766/lm5122-options-to-calibrate-the-output-voltage

器件型号:LM5122

我将 LM5122用于29.5V 5A 升压转换器、输入电压范围为[17.5V - 27.2V]、我想知道校准输出电压的最佳选择是什么。

Webench 返回的输出电压容差为~+/-3.5%、我想得到一个优于1%的值。

目前、我有2个选项:

1) 1)添加数字电位器以调节反馈分压器上的底部电阻。

2) 2)将恒定电流灌入或拉入反馈节点、以添加恒定偏移、例如使用 DS4303。

目前,第二个方案是我的首选方案,因为它最容易在现有的方案板上实施,调整分辨率在整个调整范围内保持不变。

我的问题是、我不知道我是否正确地添加类似这样的校准、因为这假设 LM5122的 Vref 是一个在[1.188V - 1.212V]范围内的固定值、并且从未更改。

欢迎提出任何建议。