This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952EVM 问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994969/bq76952evm-bq76952evm-problem

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ76942

: 我参考了 EVM 说明手册的第23页以了解以下步骤,但仍然无法完成与 Bq Studio 的通信切换:

:操作 Bq Studio、如下所示

set_cfgupdat

通信类型

0x0F

寄存器0

0x01

第12条

0x0D

SPI 配置

0x60

SWAP_TO-SPI

 

第二个:更改跳线位置、使其满足以下条件SPI 此时不工作(SPI 在00模式下工作)

:1 μ H

CS

3.3.

CLK

0

MISO

3.3.

MOSI

 

方法2. 参阅论坛链接的跳线连接模式、它仍然无法完成到 SPI 通信模式的 I2C 转换

上述两种方法都无法完成转换

 现在、我想知道:

1: 我可以执行什么操作来完成转换? 具体步骤是什么?

 2: bqstudio SPI 版本0.32是否与 EVB 固件匹配、如果不匹配、是否会导致相关问题?

 3: 外部 SPI 是否需要更改跳线、其更改位置以及基础是什么?

 

真诚,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解方法1下的表格。 应使用4根跳线将 SPI 连接到板载 MCU。  

    您可以在 BQStudio 仪表板(屏幕左侧)中检查板载 EV2400的固件版本。 我建议在发送 SWAP_TO_SPI 命令后重新启动 BQStudio。  

    但是、还有一个更重要的问题。 swap_to-SPI ()命令将通信类型更改为具有 CRC 的 SPI (通信类型= 0x10)。 如果希望器件使用您选择的通信类型(0x0F),则应发送 swap_COMM_MODE()命令。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我不确定如何配置以下跳线。sluuc33A-BQ76952EVM 用户指南第23页希望您能清楚地告诉我、SPI 的工作模式是00、这是 μ。之前的默认 I2C 模式

    此外、如果 bq76952evb 板用作 SPI 从板、并且从板和主板之间使用 SPI 通信、则 EVB 和 BQ Studio?之间是否可以进行 I2C 模式通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    很抱歉、EVM 用户指南中的这些跳线编号是误从 BQ76942 EVM 获取的。 以下是正确的跳线编号:将 J13和 J16设置为 SPI 的低位(设置为 I2C 的高位)。 为 SPI_CLK 安装 J19 (左侧位置)并安装 J10。

    对于 I2C、将 J13和 J16设置为上部位置。  

    BQStudio 可在 I2C、SPI 或 HDQ 模式下与 EVM 通信。  

    此致、

    Matt