This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:澄清了 Iadj 引脚规格

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996685/tps92692-q1-iadj-pin-spec-clarification

器件型号:TPS92692-Q1

你(们)好  

。 我们在 IADJ 引脚上实施过热折返电路,因此无法完全确定 IADJ 引脚上的电压开始折返 LED 电流。

 

查看 SLVSDD9数据表、我们得到了一些相互冲突的图:

  • 内部 IADJ 基准电压设置为2.42V
  • 第9.1.7节规定了可调范围介于140mV 和2.25V 之间。
  • 第9.1.7节还提到、只有高于2.5V 的电压才能设置内部基准电压。
    • 这可能表示 IC 内部存在一些电压损耗?

 

对我来说、似乎有一个2.5V 到2.25V 的范围、IADJ 引脚的影响不确定?

我们所需要的只是 IADJ 在 LED 开始尾灯熄灭之前的绝对最大电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内部钳位具有容差、因此我们建议仅使用140mV 至2.25V 的范围来线性调整 IADJ。  您应该在设计中坚持使用该范围。

    谢谢 Tuan