This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:TLV 与 TPS62085

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62085, TLV62085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996607/tlv62085-tlv-vs-tps62085

器件型号:TLV62085
主题中讨论的其他器件:TPS62085

您好!

TLV62085和 TPS62085之间有何差异?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的提问。

    这两种器件之间的主要区别在于性能。 TLV62085是一款成本优化型器件、而 TPS62085是一款高性能器件。

    例如  、从输出电压精度(TPS62085在 PWM 模式下保证 VOUT 精度为1%) 和电源正常阈值可以看出这种差异。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。