This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:Webench 要求5个输出电容-这有道理吗?

Guru**** 2527670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996701/lmr33620-webench-asks-for-5-output-caps---does-this-make-sense

器件型号:LMR33620

您好!
我 使用 LMR33620ADDA 通过10.5V 至18V 的输入电源在1.5A 时提供9.5V 电压。  我使用 Webench 创建了设计。  Webench 要求使用具有16uF "有效"电容的5个15uF 输出电容器。  5个15uF 电容器提供的有效电容不会比16uF 高得多?  我可以看到使用了2个电容器。 。 。 但是、为什么是5?  只需在将设计提交到原型之前进行仔细检查。

感谢您的帮助、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    电容器的电容会根据施加的电压降低(请参阅电容器数据表 示例)。 例如、为9.5V 应用选择额定电压为10V 的电容器可能会将15uF 降额至3uF。 因此、我们建议使用额定电压至少为应用额定电压2倍的电容器。 因此、要回答您的问题、您可以改用2x15uF 电容器、该电容器会降额至8uF、从而得出总电流为16uF。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    我喜欢 您的产品!