请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33620 您好!
我 使用 LMR33620ADDA 通过10.5V 至18V 的输入电源在1.5A 时提供9.5V 电压。 我使用 Webench 创建了设计。 Webench 要求使用具有16uF "有效"电容的5个15uF 输出电容器。 5个15uF 电容器提供的有效电容不会比16uF 高得多? 我可以看到使用了2个电容器。 。 。 但是、为什么是5? 只需在将设计提交到原型之前进行仔细检查。
感谢您的帮助、
最大