This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:该器件是否可以频繁进入和退出 UVLO

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996696/tps7a80-is-it-ok-for-the-part-to-enters-and-quit-uvlo-frequently

器件型号:TPS7A80

大家好、  

这是一个有关 TPS7A80的问题。  

VIN=5V、VOUT=3.3V。 在电源和 Vin 引脚之间有一个电阻器。 EN 始终被拉高。  

随着 Vin 斜升、该器件开始工作、但在工作时、有电流流经电阻器、使得 Vin 引脚上的电压降至 UVLO 以下。 然后、器件会频繁进入并退出 UVLO、直到 Vin 足够高、从而使器件正常工作。 波形。 只需检查该器件是否可以在该应用中工作、例如、该器件是否会在这种情况下锁存? 在我看来、这应该可以、但只想与您进行双倍检查。 谢谢。  

CH3=Vout、CH4 =Vin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Vin 上的这种行为不会损坏器件或使其进入锁存模式。  只要客户能够容忍 Vout 上的此波形、这应该是可以接受的。

    谢谢、

    斯蒂芬