This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:您能不能帮助您建议降低 TPS23754PWPR 的成本吗?

Guru**** 2766215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23731, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996543/tps23754-can-you-help-recommend-the-cost-down-of-tps23754pwpr

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23731TPS23751

设计

我们使用 TPS23754PWPR 来实现100KPCS /年。 我们想知道哪一个可以替换它并降低成本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    感谢您的提问。 TPS23751是 TPS23754的唯一反激式版本、并且是成本更低的 IC。 或者、TPS23731器件是我们最新的 PSR 反激式控制器、它具有更高的 IC 成本、但具有最低的直流/直流系统级成本。 使用 TPS23731时、总系统成本最低的主要原因是 PSR 拓扑消除了对光耦合器反馈网络电路的需求。 TPS23731还具有其他有助于降低系统级成本的新特性、例如将 Vcc 电容从22uF 降低到1uF 的高级启动。

     

    如果您有任何疑问、请随时查看这些 IC 并告知我。 谢谢!

     

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师