This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:在 BQ25792EVM 中未调节 SYS 和 BAT 输出

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996353/bq25792evm-sys-and-bat-outputs-are-not-regulated-in-bq25792evm

器件型号:BQ25792EVM

您好!

   我使用 BQ25792EVM 为我的14.4V 电池充电。 当 VAC1为我提供电压(20V)时、VBus 等于19.6V。 通过将 PROG 连接到18K、将其配置为4S 模式。

BAT、SYS 开路、然后充电器应在两个输出端提供 VSYSMIN (12V)、但它不提供12V。 两个输出均为19.6V、等于 VBus 电压。

没有 WD 计时器问题、因为我在从寄存器读取数据之前将 IC 复位。

不存在过压、TS 错误。

怀疑:

Q1)为什么 SYS、BAT 输出在无负载条件下不在 VSYSMIN (12v)上?

Q2)如何知道转换器是打开还是关闭?

Q3)当我将 放电的电池(电压为13V)连接到 BAT 时、电源进入 CC 模式。 为什么充电器无法按照数据表中给出的步骤(4级)为电池充电?

请回复

此致、

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    关于 Q1和 Q2、该 EVM 配置了10kohm 电阻器来仿真热敏电阻。  因此、在未连接电池的情况下、没有 TS 故障。  电池电压过冲导致 SYS 过冲、使 BATOVP 和 SYSOVP 跳闸。  这会导致转换器关闭。  如果您的电池始终具有热敏电阻、我建议移除 JP18以移除在未连接电池时模拟热敏电阻的10kohm 电阻。  如果 SW1和/或 SW2 Doe 没有平方波形、则转换器关闭。

    关于 Q3、REG0x08中的默认 VLOWV %是 VBATREG 的71.4%、对于4S 配置为12V。  因此、如果您连接一个13V 电池、充电器将以 CC 模式启动、而不是预充电。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          感谢您的回答

    Q1)是否足够移除10K 热敏电阻以实现转换器运行?

    问题2)我对在所有4个周期内为采用4S 配置的14.4V 电池充电有一些疑问。您能告诉我相关程序吗?

    Q3)我是否需要对电池完全放电、以便在所有阶段(前置、涓流、快速等)为电池充电?

    此致、

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malesh、

    关于 Q1、在未连接电池的情况下、为了使 SYS 调节到 SYSMIN 电压、需要通过 CE 位或引脚或在移除热敏电阻的情况下禁用充电。

    关于 Q2、假设由于热敏电阻温度问题而没有 TS 引脚故障、如果电池低于 VBATSHORT = 2.2V (典型值)、则会发生涓流充电、例如、在保护器打开的情况下、深度放电的电池组。  在 VBATSHORT 和 VLOWV=71.4%*VBATREG 之间的 V (BAT)情况下、充电器以预充电电流充电。  当 V (BAT)> VLOWV 时、充电器以快速充电电流充电、直到 V (BAT)=VBATREG。 当 V (BAT)>VBATREG=VRCH 且 ICHRG<ITERM 时、充电器终止充电。

    关于 Q3、否  充电器在 BATP 引脚上感测电池电压并进入正确的充电电流/电压阶段。

    此致、

    Jeff