This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:VIN 开启⇒关闭⇒测试

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996151/lm74700-q1-vin-on-off-on-test

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件: LM124

大家好、团队、

我收到了客户关于 LM74700-Q1的问题。

它们的 VIN=12V、并将 VIN 与 EN 引脚绑定。

问:如果他们在极短的时间内将 Vin 电压切换为12V⇒GND⇒12V、有什么问题吗?

在这种情况下、将在电荷泵电容器未完全放电期间重新启用器件。 这就是客户对此感到担忧的原因。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta  Kurimoto、您好!

    您介绍的测试与 LM124 E-10输入微型短路测试类似。  

    如果输入降至0V 并在电荷泵完全放电之前返回、则器件绝对没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    谢谢。 您是指 LV124、E-10?

    此致、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    顺便说一下、当 EN 未连接到 VIN 时、您是否具有 LV124 E-10结果?

    (这意味着 EN 引脚始终为高电平。 VIN 电压在  短时间内变化12V⇒GND⇒12V)

    如果您没有此类数据、则没关系。

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    当 EN 在 输入微型短路测试期间被拉至高电平时、与 EN 连接至 VIN 时、我看不到器件行为有何差异。

    这是因为、一旦阳极 (连接到 IN)电压降至2.8V 以下、栅极电压就会被拉低、而与 EN 电压无关。

    遗憾的是、 我们没有 LV124 E-10结果 可供您分享。