This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VLDOIN 最低要求

Guru**** 2546550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996507/tps51200-vldoin-minimum-requirement

器件型号:TPS51200

DS 中的图24显示了典型应用。 我知道您有 VDDQ、它是 存储器电源电压。
要设置存储器的 VTT、您可以使用 VDDQ 的分压器设置 REFIN 电压、该电压经过缓冲以提供 REFOUT;
我知道高侧 MOSFET 的栅极电压(在 VLDOIN 至 VO 路径中)经过调整、以设置 VO (VTT)= REFOUT。
这种理解是否正确?

在这种情况下、VLDOIN 的唯一电压要求应为:
VO 电压设置+电流感应电阻器上的压降+ MOSFET 的压降= VLDOIN 最低要求。

压降应与 MOSFET 的 RDS (on)和分流电阻以及由 VTT 负载拉取的电流有关。

这种理解是否正确?

如果是、那么 我们是否需要知道 MOSFET 的 RDS (on)和分流电阻才能知道 VLDOIN 的最低电压要求?

如果是、您能否提供这些值?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    不过、您的理解是正确的、数据表中的图16已经提供了压降电压与电流的关系信息、因此您无需使用 MOSFET 参数即可获得最小 VLDOIN 要求。  

    此致、

    Weidong