This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:通过保持 dVdT 引脚断开运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994988/tps2640-operate-by-leaving-dvdt-pin-open

器件型号:TPS2640
主题中讨论的其他器件:TPS2660

您好、Rakesh、

现在、我通过引用此主题来提出问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/970223/tps2660-tps2660-inrush-current-shutdown-problem/

在该主题中、您已评论 TPS2660可通过保持 DVDT 引脚断开以电流限制模式启动。 您能否详细解释一下这种模式、因为没有 相关说明。 我想知道这是否是抑制浪涌电流的最佳方法。 此外、我还想知道 TPS2640也具有该模式。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Satoshi、

    该声明成立并适用于所有限流器件。 当 dVdT 模式打开时、该器件会在栅极上设置最快的压摆率、从而允许按照 COUT*dvgate/dt 通过器件的大浪涌电流。 当浪涌电流电平达到器件的电流限制阈值(由 ILIM 引脚上的 RLIM 在外部设置)时、电流限制环路将浪涌电流调节至 ILIM 值。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我是 Satochi 的同事。
    我得到了 Satoshi 发布的这种现象的实际波形、我希望您检查波形并给出一些建议。
    因此,我想脱机(电子邮件)进行通信。 有可能吗?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我已向您发送了我的电子邮件 ID。 请转发 测试波形以进一步讨论。

    此致、  

    Rakesh