This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:空载时的 FLT 指示

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640, TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995808/tps2663-flt-indication-when-no-load

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS2640TPS1663

尊敬的 TI 团队

当以24V 输入电压运行且无负载时、FLT 引脚有效的现象如以下文章所示。
可能是反向电流保护工作正常、如以下文章所示。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/865182/tps2662-flt-indication-if-output-current-is-very-small

在空载启动后、负载降低了约240mA、但 FLT 端子仍然有效。
(即使 OUT 端子没有负载、也没有问题。 输出电压为24V)

我希望您回答以下问题。
1.如果 TPS2640在 FLT 引脚置为有效的情况下运行、是否存在无法使用其他功能的问题?
(我认为不了解其他保护是一个问题)

2.是否有办法防止 FLT 引脚在空载条件下置为有效?
(我认为在无负载时、Vout 可能高于 Vin、但如果有任何对策、请告知我。)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    感谢您的联系!

    我会在周末回来的。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    很抱歉,我不理解你的第一个问题。 您是在谈论 TPS2663还是 TPS2640? 如果系统在 VIN 上产生较大纹波、导致反向电压条件 Vin < Vout、则这两个器件在轻负载下的问题仍然相同。

    要解决这个问题、一种选择是在输入端使用 LM74700或 LM73100等线性 ORing 器件、后跟 TPS1663。 另一种选择是、如果 Vout 和 Vin 正常、则忽略 FLT 信号信息、这必须由微控制器或其他逻辑电路进行管理。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    很抱歉开机自检中出现错误。
    这一切都与 TPS26631有关。

    您所展示的对策是忽略 FLT 信号、但在 FLT 信号仍在输出时使 TPS26631保持运行是否存在问题? (如果您可以继续忽略 FLT 信号、这是否意味着您可以在没有任何对策的情况下使用 TPS26631?)

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ottey、

    反向电流是一种故障、这就是器件将 FLT 输出置为有效的原因。 如果您的应用程序中存在问题、请使用以下选项

    • 输入端的 LM74700或 LM73100等线性 ORing 器件、后跟 TPS1663。
    •  当输出电压和输入电压正常时、忽略 FLT 信号信息、该信号信息必须由微控制器或其他逻辑电路管理。

    此致、  

    Rakesh