This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602-Q1:LM43602-Q1是否支持 ASIL b iso26262?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602-Q1, LM63625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996432/lm43602-q1-does-lm43602-q1-support-asil-b-iso26262

器件型号:LM43602-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63625-Q1

尊敬的 TI:

 LM43602-Q1是否支持 ASIL b iso26262?我们是否有类似的器件可以支持 ASIL b iso26262? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    LM43602-Q1不支持 ISO26262、因为它是几年前发布的。

    请检查 LM63625-Q1是否具有功能安全功能、它是否具有可帮助进行功能安全系统设计的文档。

    B R

    Andy