请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36015 您好、专家、
LMR36015将用于12Vo 和0.8A 负载。
请提供此条件所需的最小输入电压电平。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Eric,
压降取决于 HS MOSFET 的最大占空比,Rdson 和电感的电阻(估算值50mΩ)。 我们可以从数据表中估算出典型的 HS MOSFET Rdson 约为225mΩ Ω。 负载为12V/0.8A= 15Ω Ω。
为了简化这个问题,我们可以估计 Vinmin*(15Ω/ 15.275Ω)*0.98=12V 。 因此、理论 上 Vinmin≈12.47V。 您可以为其添加一些裕量。
BR、
维克多