This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12Vo/0.8A 的最小输入电压电平

Guru**** 2385420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996605/to-the-min-input-voltage-level-for-12vo-0-8a

器件型号:LMR36015

您好、专家、

LMR36015将用于12Vo 和0.8A 负载。

请提供此条件所需的最小输入电压电平。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    压降取决于 HS MOSFET 的最大占空比,Rdson 和电感的电阻(估算值50mΩ)。 我们可以从数据表中估算出典型的 HS MOSFET Rdson 约为225mΩ Ω。  负载为12V/0.8A= 15Ω Ω。   

       为了简化这个问题,我们可以估计 Vinmin*(15Ω/ 15.275Ω)*0.98=12V 。 因此、理论 上 Vinmin≈12.47V。  您可以为其添加一些裕量。

    BR、

    维克多