This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:查找1:1替换 IC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5163, LMR36510, LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993039/lm5164-looking-for-a-1-1-replacement-ic

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: LM5163LMR36510

大家好、

我在最近提交生产的设计中遇到问题、该板上的直流/直流是已缺货的 LM5164。

是否有其他 IC 具有(或多或少)相同的规格和引脚、我可以将其用作直接替代产品? 可以调整辅助组件。

KR、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander,

     很抱歉、LM5164缺货。 我是否可以询问您的工作条件?

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander,

     很抱歉、LM5164缺货。 我是否可以询问您的工作条件?

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    工作条件是什么意思? 它适用于 BLDC 控制器原型。

    KR、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander,

     我是说输入电压范围;输出电压/电流;Fsw 等...

     ,、您可以考虑使用 LM5163和  LMR36510/20系列来查看它们是否满足您的要求。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克多

    好的、抱歉。
    标称输入电压:48V (最高可升至100V)

    输出电压:3.3V 和5V、均为1A。

    谢谢、我将检查它们是否是一个选项。

    KR、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander ,

     LMR36510系列最高只能支持65V。 LM5163是0.5A 器件。

     让我看看是否有其他器件可以满足您的要求...

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    谢谢、我希望有其他选择。

    KR、

    Alexnader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander ,

     请检查 LM5161是否 符合您的要求。 但其封装不同(HTSSOP14)。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请随意回答、此主题将重新打开。

     谢谢。

    BR、  

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    再次感谢你们的帮助,但到目前为止没有什么令人满意的。 如果您不知道任何其他替代方案、我想您可以关闭该主题。

    谢谢、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexander,

     抱歉。  如果需要100V/1A、则 LM5164和 LM5164-Q1是 SO PowerPAD (8)封装中唯一的一款器件。

    BR、

    维克多