This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:测试波形差

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569, TLV62568, TLV62569A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996539/tlv62569-testing-waveforms-difference

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件: TLV62568

团队、

你好。 我的客户遇到 TLV62568短缺、因此我们考虑使用 TLV62569来替代它。
但它们是数据表中的一些测试波形差异、需要您的建议。


Q1_TLV62568P_Vout 波形、图 A,电压波形不是正弦波的原因与图中的 TLV62569进行比较。 C?
     如果 TLVxxx 的输出连接到音频,是否可能导致噪音?
 
Q2_TLV62569A 图 负载导致的 D,仅为36mA,为何不在 DCM 下运行?
     根据公式、输出负载应大于360mA、IC 将进入 CCM,我们的数字是否可能错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的提问。

    我现在将关闭此主题。

    请´s 通过电子邮件继续讨论。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。