请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62569 主题中讨论的其他器件: TLV62568、
团队、
你好。 我的客户遇到 TLV62568短缺、因此我们考虑使用 TLV62569来替代它。
但它们是数据表中的一些测试波形差异、需要您的建议。
Q1_TLV62568P_Vout 波形、图 A,电压波形不是正弦波的原因与图中的 TLV62569进行比较。 C?
如果 TLVxxx 的输出连接到音频,是否可能导致噪音?
Q2_TLV62569A 图 负载导致的 D,仅为36mA,为何不在 DCM 下运行?
根据公式、输出负载应大于360mA、IC 将进入 CCM,我们的数字是否可能错误?
谢谢