大家好、我正在使用 LM5069热插拔控制器、它似乎正在关闭。
对于我的系统、我的输入电压为 8S 电池29.6V 至33.6V。 来自输入的最大电流< 10A。 在输出端、我确实有大约100uF 的电容器并驱动三相直流电机负载。 当电机电流小于10A (电池电流~1A)时、一切正常。 但是、当我开始增大电机电流时、热插拔控制器将关闭。
我已经将 OVLO 和 UVLO 调整为大约50V OVLO 和15V UVLO、以确保器件不会因此而关闭。
是否有任何方法可关闭此器件的电流限制和/或功率限制功能。 我也尝试了97K 的 Rpwr 电阻器、但运气不好。 我使用的 MOSFET 是 FDMT800120。 这是导通电阻为4.4m Ω RDS 的20A 器件。
您能否解释一下什么是 dv/dt 启动以及何时需要使用该电路?
谢谢、
Arun