This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:热插拔控制器关闭

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996336/lm5069-hot-swap-controller-shutting-down

器件型号:LM5069

大家好、我正在使用 LM5069热插拔控制器、它似乎正在关闭。

对于我的系统、我的输入电压为 8S 电池29.6V 至33.6V。 来自输入的最大电流< 10A。 在输出端、我确实有大约100uF 的电容器并驱动三相直流电机负载。 当电机电流小于10A (电池电流~1A)时、一切正常。 但是、当我开始增大电机电流时、热插拔控制器将关闭。

我已经将 OVLO 和 UVLO 调整为大约50V OVLO 和15V UVLO、以确保器件不会因此而关闭。

是否有任何方法可关闭此器件的电流限制和/或功率限制功能。 我也尝试了97K 的 Rpwr 电阻器、但运气不好。 我使用的 MOSFET 是 FDMT800120。 这是导通电阻为4.4m Ω RDS 的20A 器件。

您能否解释一下什么是 dv/dt 启动以及何时需要使用该电路?

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    欢迎使用 E2E!

    该问题看起来是错误的过流关断。 您能否在该时刻共享输出电压、栅极、计时器和输入电流的测试波形。

    此外、请分享已填充的设计计算器以供审核。 可从 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 获取

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请参见随附的波形。 很抱歉、目前我只有一个示波器通道可供我使用、因此我单独记录了每个波形。 希望这有道理。 是否仍然需要关闭过流关断以查看是否导致器件关断?  

    每个文件名和板上的信号的时间。

    对于电流、我获取了传感器电阻器上的电压。

    谢谢、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    附件是填充的 Excel 计算器。 据我所知,我已填充了这份资料。 此外、在我的应用中、热插拔控制器启动良好(电容负载仅为130uF 左右)。 它在我打开电机负载时关闭。

    请告诉我、您是否能想到我可以尝试的任何东西。

    此致、

    Arune2e.ti.com/.../Roam-LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    当电机直接由直流电源供电时,电机电流峰值是多少? 并确保小于设置的电流限值55mV/4m Ω= 13.75A。 如果确实如此、请增加设计的电流限制或使用 RC 滤波器消隐瞬态峰值信息、如 www.ti.com/.../slva703.pdf 中的图11所示

    此致、

    Rakesh