This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:TPS63810的电感器选择

Guru**** 2556530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996477/tps63810-inductor-choice-of-tps63810

器件型号:TPS63810

尊敬的 TI:

在数据表中、TI 强烈建议为 TPS63810选择0.47uH 电感器。 在这里、我们想与您一起检查是否可以使用1uH 电感器?是否存在任何风险、例如环路稳定性? 在我们的设计中、Vin 是锂电池上的电压、正常输出为5.2V、用于为 TWS 中的耳罩供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    如果输出电流远低于器件的最大输出电流、则可以使用1uH。 应用的输出电流是多少? 以及您为什么需要1uH 电感器