This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 理想二极管

Guru**** 2845440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5051, LM7310, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995591/ideal-diode

主题中讨论的其他器件:LM5051LM7310LM74670-Q1

大家好、团队成员

我的客户正在尝试设计一个"理想二极管桥控制器"、其交流电压为3、3MHz ~14MHz ->输出:>6Vdc 和>1A

请 告知  我们 在交流电压为3、3MHz 时是否有"理想"二极管。 14 MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    感谢您的查询。 我们确实有许多理想二极管器件。 我的主要关注点是速度。

    例如、LM5051可能能够工作、它在50ns 内响应反向电流。

    LM7310具有内部 FET、但我认为它无法足够快地响应。

    我正在其他一些人从产品线中寻求帮助。

    如果这些器件看起来不起作用、我们可以帮助您找到一些高速放大器和感应电路、从而使您能够构建分立式器件。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您为 Yanni 提供一些背景知识、并让我们乐在其中。

    您好、Yanni、

    对于交流至直流整流、您将成为配置中没有接地基准(如 LM74670-Q1)的二极管控制器的理想选择、如下所示。  

    到目前为止、我们拥有的理想二极管控制器只能支持高达300Hz 的频率。 这是因为栅极上拉和下拉强度较低、需要时间关断 FET。  

     对于  称为 GND 的理想二极管控制器、我们可以使用 LM74810-Q1等控制器支持高达200kHz 的频率。

    因此 、对于理想二极管桥控制器、我们无法支持高达3.3MHz ~14MHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 Robert 和 Praveen。