This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54424:TPS 54424损耗

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996114/tps54424-loss-of-tps-54424

器件型号:TPS54424

如何计算 TPS54424在我的设计中使用时的损耗。 例如,Vin = 9V,Vo = 3V,IO = 3A,FS = 500K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过数据表或使用 webench 工具估算效率。  数据表中的图2接近您的工作条件、700kHz 时显示9Vin 至3.3Vout。  由于开关频率较低、您的效率会稍高、但由于输出电压较低、效率会稍差、但数据表中显示的~94%应该接近。  

    如果您需要更详细的估算、可以使用 WEBENCH。  我使用您的输入进行了快速设计、结果如下: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=3A367F759B310CB0。 WEBENCH 显示的效率为93.82%、这非常接近数据表中所示的效率。  由于您选择的电感器、您的结果可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有其他问题、请告知我们。