This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215EVM-762:我对 D-CAP 控制模式有一些困惑

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996171/tps56c215evm-762-i-have-some-confuse-of-d-cap-control-mode

器件型号:TPS56C215EVM-762
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

根据 TPS56c215数据表、我知道 D-CAP 模式的基本原理、但我仍有两个问题:

1、    内部 斜坡是否可以编程? 我 是说用户 想要选择 此斜坡幅度、 该器件是否可以支持该幅度?

2.何时启用 D-CAP 控制?  根据我的理解、不仅  是 FCCM、而且是 DCM、 如果系统 输出 电容器没有较小的 ESR、则该 功能不 启用、如果输出电容器具有较小的 ESR、则该功能启用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    1.不 无法对 TPS56C215的内部斜坡进行编程。 它是固定的。

    2.很抱歉,我不清楚你的问题。 D-CAP 模式始终启用。 TPS56C215中没有控制模式开关。 对于 D-CAP2/D-CAP3控制、它既可以支持 MLCC (具有小 ESR 的电容器)、也可以支持具有大 ESR 的电容器。 对于 D-CAP 控制、它只能支持具有大 ESR 的电容器、或者我们可以添加外部纹波注入电路、以使其能够支持小 ESR 电容器。

    如果您对此有其他疑问、可以直接向我发送电子邮件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢、您能给我一些有关 D-CAP2/3、D-CAP 控制模式的资料吗?

    o

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、谢谢您、您能给我们一些有关 D-CAP2/3和 D-CAP 控制模式的材料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、谢谢您、您能给我们一些有关 D-CAP2/3和 D-CAP 控制模式的材料吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    我认为您可以通过电子邮件(andrew-xiong@ti.com)与 Andrew 联系。 下面是介绍 DCAP3的应用手册、供您参考

    https://www.ti.com/lit/an/slva762a/slva762a.pdf?ts=1619342554053&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS56C215