This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:SPI 事务时间

Guru**** 2636175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59581, TLC6946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996284/tlc5957-spi-transaction-time

器件型号:TLC5957
主题中讨论的其他器件:TLC59581TLC6946

您好!

TLC5957RTQR 支持菊花链模式? 因为我想连接2个 TLC5957RTQR。 但在我的 MCU 中、只有一个 SPI 可用。

2.您是否有任何 SPI 时序分析数据来了解使用单独的2 SPI 或 使用单个 SPI (菊花链)进行 SPI 事务所需的总时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、在这种情况下可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、对于结构、您可以参考 TLC59581或 TLC6946

    2.它取决于 SPI 接口的互调速度(SCLK 的频率或周期), 等于 SCLK 周期 x 位#(位数=芯片数 x 每芯片位数)