This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630CRNXT - VCC 和输入电压关系

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993908/lmr33630-lmr33630crnxt---vcc-and-input-voltage-relationship

器件型号:LMR33630
您好!
 
我们计划使用 LMR33630降压转换器将输入电压从5V (最小值:4.5V 最大值:5.1V)降至输出3.3V。 负载电流为0.5A。
 
数据表中提供了 VCC 引脚-内部 LDO 生成5V 电压、用于为降压转换器的内部电路供电。
 
如果提供5V 输入、则 VCC 内部 LDO 将生成5V 并正常工作。 否则、在 VCC 引脚上提供5V 外部电压。

降压转换器的输入电压范围为3.8V。 我的输入5V 是否接受并生成器件 LMR33630CRNXT 的3.3V 电压? 如果可能、共享该器件的效率固化(Vin=5V、Vout=3.3V)。
此致、
Boosun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boosun,

     是,LMR33630可以从5V 输入生成3.3V 电压。 如果  输入为5V、 则由于    LDO 压降、VCC 将低于5V。 Vboot-UVLO 大约为2.2V。  因此 LMR33630可以正常工作。

     您可以使用 WEBENCH 搜索效率(单击此处)。 电压为5V 时、 电流约为90%、可发送至3.3V@0.5A

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boosun,

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您对此问题有任何其他疑问、请随时回复、我们将重新打开此主题。

     谢谢。

    BR、  

    维克多