This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:在红外模式选通和手电筒模式之间切换时出现故障

Guru**** 2510695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995598/lm36011-bug-when-switching-between-ir-mode-strobe-and-torch-mode

器件型号:LM36011

我们遇到了一个问题、即手电筒模式不会在不重复命令的情况下打开。 在确定原因时、从手电筒模式切换到带有频闪灯的红外模式时、也会出现问题。 我已验证没有错误情况。

此设计使得寄存器0x01应包含用于手电筒模式的0x02或用于 IR 选通模式的0x05。

其中包括逻辑分析仪捕获以显示寄存器0x01未正确更改:

我将0x02写入寄存器0x01以打开手电筒模式、读取该寄存器显示它现在包含0x00。 LED 也不会亮起。

我再次将0x02写入寄存器0x01。 这次它更改为0x02、LED 亮起。

我将0x05写入寄存器0x01、但读取时显示它包含0x04。

我再次将0x05写入寄存器0x01、这次读取正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joris、您好!

    0x01位[2]状态如何?

    BR、

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我不是很理解您的问题。 您是说、如果我将0x01写入寄存器0x01、会发生什么情况? 或者、您想知道另一个寄存器的内容吗?

    BR、Joris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您继续关注此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joris、您好!

    我将进行基准测试。 请等待回复。 谢谢!

    BR、

    Robin