This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088负电源

Guru**** 2562180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994516/lm5088-lm5088-negative-supply

器件型号:LM5088

我使用 Webench 在2A 电流下构建了一个+24VDC 至-30VDC 的转换器。  它几乎与以前在2A 时为+24VDC 至-15的设计相同、该设计正常工作。  我感到惊讶的是-30版本不起作用。  它只有+1/1 V OUT。  这是 Webench 原理图

这是处的信号  

其他电压为 EN 3.86、VCC 8.4、BOOT 7.92、SS 1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    30V 输出是电源的2倍。 请注意、对于反相降压/升压(IBB)、开关和电感器电流在 Iin + Iout 处运行、因此请验证未启用电流限制。 此外、请查看应用手册 SNVA856、SNVA897和 SLVA721。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出上没有负载、我的24V 实验室电源的电流仅为5mA、因此 IK 不认为电流限制是问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证输出是否正确启动、如果没有、请发送适用的波形。 考虑将电容从 VIN 增加到-VOUT 到2.2uF、因为该电容为 FET 提供高频电流并降低开关电源环路寄生电感(减少 SW 电压过冲和振铃)。 此外、请检查电感器在启动期间是否未饱和。

    此致、

    Tim