This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:PSpice 仿真花费的时间太长

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995909/lm3481-q1-pspice-simulation-taking-too-long

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好、

你好。

我们的客户使用 LM3481未加密 PSpice 瞬态模型来仿真注入到 LM3481-Q1的负载突降瞬态。 仿真时间需要很长的时间。 因为它正在运行三天。 仿真的当前状态仅为13%。 它以 Pico 秒时间步长运行。 您认为可能出错的原因是什么?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果仿真的结束时间很长、并且仿真运行的是 pico 二次步长、则仿真自然需要很长的时间、这是因为计算的数量。 此外、如果模型包含大量非线性器件、则器件的特性可能存在很大的不连续性。 因此、极小的步长可能导致仿真提供不正确的结果/需要很长时间才能找到稳态运行。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您认为模拟完成需要太长时间的原因可能是什么? 模型本身是否会有问题?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    一个可能的原因是插入模型的原理图不正确。 您能否指定拓扑并共享原理图?

    谢谢、

    Richard