This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP9253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996138/lm5022-lm5022-flyback-circuit

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP9253

你(们)好,先生

我使用 LM5022作为反激式转换器。

是我的电路。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-05.-FLYBACK.pdf

当我看到 TI 文档时、D4和 D5是 DNP。

这是从 PMP9253切断的电路。

如果没有二极管并且 MOS 关断时、电流在哪里流动?

我添加了一个电阻器、一个电容器和一个二极管。

您还能帮我检查整个电路吗?

输入电压为 18~52V、输出 V/A 为5V/4A。

BR

充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您选择 LM5022。

    您添加的 R24、C43、D19非常好。 但是、它不是用于 MOSFET 关断期间的主电流、而是用于 MOSFET 关断瞬态期间的泄漏电流、以便可以降低 SW 上的电压尖峰。 因此、在 PMP9253中、D4和 D5是 DNP、但稍后如果他们想要降低 SW 尖峰、则可以将其置于上面。 当 FET 关断时、变压器初级侧输入的主电流将为零。 次级侧输出电流全部来自磁化电流。 这也是反激式变压器设计的电感比交流变压器中的大不受控制的电感更小的原因。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城