This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:BQ34Z110

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2018, BQ34Z110, BQ76942, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996147/bq34z110-bq34z110

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQ2018BQ76942BQ34Z100-G1

你(们)好 我想监控55号电池组中单个铅酸电池的充电状态。 每节电池为2V、电流可以是100A 或200A。 我看到了 BQ34Z110的数据表、并且看到它仅测量独立电池超过4V 的电压。 我还阅读了 BQ2018的数据表、发现该数据表适用但不确定电池电压和电流容量。 请您告诉我可用于测量电池阻抗、充电/放电和电池温度的合适 IC。 此外、这两个器件都适用于单节电池。 是否有任何具有多个电池监控功能的 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    BQ34Z100-G1是我们用于铅酸的最佳监测计。 但是、与锂离子电池相比、铅酸电池具有更长的线性放电曲线、因此电压可以很好地指示充电状态。 因此、BQ76942等电池监控器 IC 也可能是一个很好的选择。

    BQ34Z100-G1测量电池组电压(所有串联电池的总电压)、电流和温度、并估算 SOC。 BQ76942测量单个电池的电压、电流和温度、并将其报告给微控制器、微控制器可根据这些参数估算 SOC。 这两种器件都可以针对较大的电流应用调整电流测量。  

    此致、

    Matt