This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:噪声滤波器要求

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995902/tps7a8300-noise-filter-requirement

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A92

大家好、

我的客户计划将 TPS7A8300或 TPS7A9200用于 VPP 电源轨。

但该电源轨具有如下所示的噪声滤波器要求。 不确定  TPS7A8300或 TPS7A9200 是否可以满足要求。  请确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我可以帮帮我。  对于较低的频率、您应该可以正常工作、因为100mVpp 非常大、并且器件的 PSRR 应该能够轻松处理该问题。

    1.是否有开关电源为 LDO 供电、如果有、最大峰间纹波是多少(以及在多大频率下)?  

    该图扩展到多高的频率? (它只是1MHz 吗? 还是更高?)

    在什么频率下所需的最低噪声水平是多少(在1MHz 时为0.1mVpp 吗? 或者在更高的频率下是否有更小的噪声值?)

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的快速回复! 请参阅以下答案

    1.是否有开关电源为 LDO 供电、如果有、最大峰间纹波是多少(以及在多大频率下)?  

    答: 我刚刚向客户核实、他们 将同时使用 TPS7A8300和 TPS7A9200、如下所示。

    DCDC 1.8V±5%-> TPS7A8300 0.8V @1.2A

                             ->TPS7A9200 1.25V @1.25A

    该图扩展到多高的频率? (它只是1MHz 吗? 还是更高?)

    答:仅1MHz

    在什么频率下所需的最低噪声水平是多少(在1MHz 时为0.1mVpp 吗? 或者在更高的频率下是否有更小的噪声值?)

    答:不再需要

     

    TPS7A8300 和 TPS7A9200是否 可以满足噪声滤波器要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    对于 TPS7A92、图1-7给出了 PSRR 图。  对于 TPS7A83、图40-42给出了 PSRR 图。  您将需要查看具有直流/直流纹波幅度和频率的滤波器、以确认 LDO 输出端的直流/直流频率满足噪声要求。

    否则、TPS7A8300和 TPS7A92的噪声将满足该曲线的需求。

    谢谢、

    斯蒂芬