This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:电源导通时间短

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996287/bq25570-short-on-times-for-energy-source

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25505

电池充电器团队、

BQ25570 (或 BQ25505)是否可用于能量源导通时间仅为10ms、然后关断时间为90ms 的应用?重复此操作?

我在数据表中找不到这方面的规格。  它显然与太阳能电池有很大不同。  

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    不幸的是、不  MPPT 跟踪具有固定时序(每16s 检测256ms)、调节检测每64ms 发生一次。  

    此致、

    Jeff