This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:热关断

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995403/bq24616-thermal-shutdown

器件型号:BQ24616

IC 在 VCC 为18V 、电流为35mA 时会发生热关断、但实际的 TJA 为53摄氏度/瓦、根据该上升幅度为34度。是否存在热关断的其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看《半导体和 IC 封装热指标》应用报告。 影响热阻的最重要指标是 PCB 设计、其中包括散热、适当的轨道尺寸等

    该器件在该电流下是否按预期运行?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。