This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700EVM-610:了解电芯和 VSS 引脚的布局

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995868/bq29700evm-610-understanding-the-layout-of-cell--and-vss-pin

器件型号:BQ29700EVM-610
主题中讨论的其他器件:BQ76920

大家好、

我认为这是一个很小的设计问题、但我没有经验去理解它。 我使用 BQ29700电池保护器设计 PCB、并建议 使用 sluaz3 参考设计。 我对保护器的 VSS 引脚和电池负极端子有疑问。

查看参考设计、我无法理解为什么从电池到接地之间存在网线... 目的是什么? 就像有两个接地系统连接到一个信号点(如 AGND 和 DGND)一样、但我在这里不理解原因。 为什么您不仅仅将电池连接到 VSS?

谢谢

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在用户指南的图1中、连接是原理图上 J1连接器附近显示的"网带"。  它是一项允许连接2个具有不同名称的网的功能、在电路板上、一块覆铜的尺寸形状如上所示。

    它确实将电池连接到 VSS、使用这个简单的电路可能不需要。  在更复杂的设计中、保持多个电容器以诸如 Cell-等高电流迹线的相同电位为基准连接到 VSS 会很有用。  在该设计中、可以省略网捆扎带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答  

    [引用 userid="5295" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/995868/bq29700evm-610-understanding-the-layout-of-cell--and-vss-pin/3679376 #3679376"]在更复杂的设计中、可以使用以下方法保持多个电容器连接到 VSS:电容器与高电流迹线的电势相同、例如 Cell-[/quot]

    请您对此进行详细说明吗?  我无法理解为什么将多个电容器连接到 VSS 会有用、因为它们以诸如电池之类的高电流迹线的相同电位为基准、

    谢谢

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您可能会在 BQ76920数据表中看到图19和20、以帮助理解。