This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:隔离电压为10KVDC 的隔离式直流/直流转换器

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, PMP30720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996040/ucc28c42-isolated-dc-dc-converter-with-isolation-voltage-of-10kvdc

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: PMP30720UCC25800

大家好、

我们的客户正在寻找隔离电压为10KVDC 的隔离式直流/直流转换器。 随附的是完整规格。  我已经检查了我们的参考设计并找到 了使用 UCC28C42的 PMP30720。 但是、对于36mm x 38mm x 30mm 的目标尺寸、此参考设计太大。 您能否建议一个更小的设计、以满足所附文件中的要求。

e2e.ti.com/.../Descrete-Isolated-DC_2D00_DC-Requirement.xlsx

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 我已查看您的设计要求、它们似乎非常适合 UCC25800。 请查看 TI 在 UCC25800产品文件夹中提供的一些配套资料。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    没问题- UCC25800是在 您提到的尺寸限制范围内、您在此功率级别找到的最高隔离度、最低 EMI 解决方案。 这是一个非常棒的部分、可以让您熟悉。 祝你好运。

    Steve M.