This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65001:具有更高输出电流的替代产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65001, LM26480, TPS650330-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995583/tps65001-alternative-with-more-output-current

器件型号:TPS65001
主题中讨论的其他器件: LM26480TPS650330-Q1

您好!  

我的客户正在寻找 TPS65001的替代产品、它具有相同数量的降压和 LDO。 输出电流应高于0.6A。 我已找到  https://www.ti.com/product/TPS650061。 但它具有固定的 LDO 输出。 那么、您能否提供合适的替代方案。  

谢谢  

1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能否分享应用和电源(电压和电流)要求?

    遗憾 的是、TPS6500xx 系列目前是 TI 唯一提供1 DCDC + 2 LDO 集成电源管理解决方案的器件。 如果您共享有关该应用程序的更多信息、可能还有 其他合适的选项。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我叫 Marvin Post、我是此请求的客户。 目标应用是工业摄像机。 我需要1.2V、1.8V 和2.8V。 1.2V 电源电压应约为1A、1.8V 和2.8V 均应小于100mA。 因此、具有直流/直流转换器和两个 LDO 的 PMIC 将是一种完美的解决方案、因为它节省了空间。

    谢谢

    Marvin Post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您提供这些详细信息-是否还可以将预期的输入电压分享到此工业摄像头?

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!  

    输入电压范围为4.5至5V (USB 电压)。
    谢谢  
    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    摄像头应用中使用了一些4通道 PMIC 替代产品、它们可以提供1.2V @ 1A 电流。是否有适合您的选择?

    • LM26480 -外部可调节2 DCDC + 2 LDO -可 通过专用使能引脚禁用一个 DCDC。
    • TPS650330-Q1 - 3 DCDC + 1 LDO。 此器件处于预览状态、可能不是选项、具体取决于您的项目计划。   

    谢谢、

    Gerard