This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:LMS8117A 温度范围

Guru**** 2635035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS8117A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996072/lms8117a-lms8117a-temperature-range

器件型号:LMS8117A

大家好、

在数据表中、LMS8117A 温度范围为0°C 至125°C、但在图6中。 温度稳定性(附件)它在-50度内有0.4%的输出电压变化。如何解释?

 如果 LMS8117A 工作在-50脱脂剂中、是否可以修改数据表?

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、  

    有时、我们可能会在特性曲线中具有扩展的温度范围。 为了生成建议的温度范围、我们必须进行大量额外的鉴定。 该器件可能在0-125温度范围之外工作、但在建议的温度范围之外使用可能会降低可靠性并缩短器件的预期寿命。  

    在这一步中、我们没有计划将器件限定为-50C、因为器件最初设计和测试的温度仅为0-125C。  

    此致、  
    Jason Song