This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:CHG 状态

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993126/bq25101-status-of-chg

器件型号:BQ25101

你(们)好

客户对 CHG 的状态有疑问、请帮助回答。

情况1:首先为负载供电、然后为 VIN 供电。 在充电期间、CHG 将为低电平、这是正常现象。

情况2:先提供 VIN、然后加载、在充电期间、CHG 不为低电平、这是异常的。

这是 BQ25101的正常工作条件吗? 客户希望 CHG 在1或2情况下为低电平、否则灯显示将错误。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您的客户能否使用电池而不是负载来重现此问题? 这是该器件的设计用途。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    与客户确认负载实际上是电池、电池连接到主板。

    这是 BQ25101的正常工作条件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否有显示此行为的波形?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    还有另一个问题。 当充电电流低于设定充电电流的10%(设定为大约30mA)时、充电电流应该被切断。 但测量结果是、只有 CHG 的状态发生变化、充电电流继续缓慢下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    端接电流存在一定的容差。 在 Riset = 2.7k 时、该器件在9%至11%的快速充电之间终止是正常的、Riset 越高、终止的精度就越低。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    现在设置如下...

    RISET =[K (ISET)/I (OUT)]
    从电气特性表中删除了。 。 。 k (AΩ)= 135 μ s
    RISET = AΩ kΩ μ A/0.06A]= 2.2 μ A
    kΩ 最接近的标准值、在 ISET 和 VSS 之间使用2k Ω 电阻器

    终止电流阈值:%IOUT-FC =快速充电的10%或~6mA

    当充电电流小于6m 时、它不会停止、并且仍然存在电流  

    电流继续缓慢下降至2mA、

    但 CHG 状态已通知充电完成  

    为什么电流小于6mA 时它不停止充电? 这是正常的吗?

    e2e.ti.com/.../8358.cradle-single-charging-unit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果您是 TS 引脚悬空、则会将充电器置于 TTDM 模式、并禁用终端。  

    另请注意、OUT 引脚提供的任何电流用于确定器件何时达到端接点。 如果您将负载连接到电池、这也会影响结果。

    此致、

    Nick